示例:写表达式

在该示例中,操作员通过输入每秒英尺数或米数来规定传送带的速度。当操作员输入的值是每秒英尺数时,数值无需转换即可传递到数据源。当操作员输入的值是每秒米数时,数值在传递到数据源前会转换成每秒英尺数。
操作员首先通过按下保持型按钮表明数值单位是英尺还是米。按钮有一个状态对应于每秒英尺数,而另一状态对应于每秒米数。将名为 feet_or_meters 的标签分配给保持型按钮的值连接。
然后,操作员在数字弹出小键盘中输入数值。
“
?
”
字符是操作员所输入数值的占位符。
下面是一个分配给数字输入启用按钮的可选表达式连接的写表达式:
IF feet_or_meters == 0 THEN ? ELSE ? * 3.281
应用程序会将表达式的结果写入分配给数字输入启用按钮的值连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal