使用数字弹出小键盘

要输入数字值,操作员必须通过按下数字输入启用按钮或数字输入光标点对象来打开数字弹出小键盘。小键盘最多可接受 17 位数,包括小数点、前导零和负号(如果有)。
小键盘打开后,图形画面中的其他任何对象均不接受输入。
要使用数字弹出小键盘
  1. 在弹出小键盘上按下按钮输入数值。
  2. 按下
    Enter
    键 Enter symbol。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal