使用字符串弹出输入面板

要输入字符串值,操作员必须通过按下字符串输入启用按钮打开字符串弹出输入面板。输入面板可接受的字符数取决于对
字符串输入启用
按钮的设置方式。
输入面板不包含任何按钮。计算机必须具有外部键盘或小键盘才能使用并关闭弹出输入面板。如果运行时终端为小键盘终端,则操作员可以在输入面板中输入数字,然后关闭输入面板。
输入面板打开后,图形画面中的其他任何对象均不接受输入。
要使用弹出输入面板
  1. 使用外部键盘或小键盘上的按键在弹出输入面板上输入字符串。
  2. 按下外部键盘或小键盘上的
    Enter
    键 Enter symbol。
    小贴士:
    • 如果图形画面在操作员在外部键盘或小键盘按下 Enter 键前已远程更改,弹出窗口会关闭,而不写出数据。
    • 如果计算机的分辨率低于 236(宽)x 44(高)像素,则无法打开弹出输入面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal