使用字符串弹出字符输入

字符串弹出字符输入可代替字符串弹出键盘。要使用字符输入代替键盘,在
工具
菜单中选择
选项 > 字符串弹出窗口> 使用字符串弹出字符输入
。
当操作员按下“字符串输入启用”按钮、“登录”对话框中的
用户和密码
按钮或
更改密码
对话框中的按钮时,会打开字符输入窗口,而非键盘。
要使用字符串弹出字符输入
  1. 按下弹出窗口中的按钮,或使用外部键盘或小键盘的按键在弹出输入面板中输入字符串。
  2. 按下
    Enter
    键 Enter symbol。
    小贴士:
    • 当弹出窗口打开时,图形画面不接受对画面中其他任何对象的输入。
    • 如果图形画面在操作员在字符串弹出字符输入中按下 Enter 键前已远程更改,弹出窗口就会关闭,而不写出数据。
    • 如果计算机的分辨率低于 320(宽)x 240(高),则无法打开字符串弹出字符输入。
    • 如果字符串输入启用按钮的掩码输入面板选项置为 True,字符串弹出字符输入的输入面板将显示 # 字符代替输入的字符。
    • 如果通过“更改密码”或
      登录
      对话框的
      密码
      按钮调用,字符串弹出字符输入的输入面板将显示 # 字符代替输入的字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal