设置字符串弹出窗口

使用
字符串输入启用属性
对话框的
字符串
选项卡指定字符串输入启用按钮要使用的弹出窗口,要显示的字符数,显示的填充字符以及指定数据输入是否使用掩码。
小贴士:
要使用字符串弹出字符输入而非键盘,在
工具
菜单中选择
选项 > 字符串弹出
,然后选择
使用字符串弹出字符输入
。当操作员按下字符串输入启用按钮、
登录
对话框中的
用户
和“密码”
按钮
、或单独的
密码
按钮时,会打开字符串输入,而非键盘。
设置字符串弹出窗口
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    字符串
    选项卡。
  3. 指定
    弹出窗口设置
    :
    字符串弹出
    选择是使用键盘还是使用输入面板。要使用输入面板,运行应用程序的计算机必须具有外部键盘或小键盘。
    输入字符数
    选择弹出框接受的最大输入字符数,最多 82 个字符。
    填充字符
    选择当操作员输入的字符数少于最大输入字符数时用于填充输入字符串的字符。
    将值发送到值连接时,填充字符将置于操作员输入的字符串之后。而不会显示在弹出窗口中。
    掩码输入面板
    选中该复选框,将操作员输入的字符都显示为 # 字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal