“字符串输入启用”按钮的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关按钮的错误记录到诊断中:
未分配连接
如果未分配值连接,则当操作员按下按钮时,弹出窗口不会显示,并且应用程序将记录一条错误。
终端分辨率太低
如果终端分辨率太低,不能显示字符串弹出键盘或输入面板,弹出窗口不会显示,应用会记录错误。
无效值
如果输入的字符数大于标签允许的最大数,当操作员按下
Enter
键时,画面变为红色,字符串不会发送到值连接,应用会记录错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal