如何输入字符串值

在 PLC5 和 SLC 控制器中输入字符串值
对于 PLC5 和 SLC 控制器,有两种类型的数据文件可包含字符串值:ST(字符串)和 A (ASCII)。
  • 使用 ST 数据文件时,每个元素包含 82 个字符。要从 ST(字符串)数据表输入字符串,请浏览到包含字符串的数据表元素,例如 ST12:0。无需其他语法显示,最多可在每个元素中输入 82 个字符。
  • 使用 A (ASCII) 数据文件时,每个元素包含 2 个字符。要输入两个以上字符,必须在连接中添加 Lx(长度)修饰符。要从 A (ASCII) 数据表输入字符串,请先浏览到包含字符串的数据表元素,该元素标记为 A9:0。然后,添加逗号以及 Lx 修饰符和值,例如 A9:0, 和 L10 将显示 20 个字符。要显示“字符串输入”和“字符串显示”支持的全部 82 个字符,请使用以下语法:A9:0,L4。
在 Logix 控制器中输入字符串值
  • 对于 Logix 控制器,有一个用于保存字符串值的字符串数据类型。要从字符串数据类型标签显示和键入字符串,请浏览到包含字符串的字符串标签,例如 MyString。无需添加其他语法来显示,最多可在每个元素中输入 82 个字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal