外部键盘或小键盘上的键

外部键盘或小键盘具有以下键:
  • 插入/替换
    按
    插入
    键在插入和替换模式之间切换。
  • 向左箭头
    按下
    向左箭头
    键将光标移至左侧。
  • 向右箭头
    按下
    向右
    箭头键将光标移至右侧。
  • Escape
    按下
    Esc
    键关闭弹出窗口,字符串不写入值连接。
  • 删除
    按下
    删除
    键清空输入面板。
  • Backspace
    按下 Backspace symbol 删除光标左侧的字符。按住该按钮可删除多个字符。
  • Enter
    按下 Enter symbol 将字符串写入值连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal