为“字符串输入启用”按钮设置握手

使用
字符串输入启用属性
对话框的
连接
选项卡为按钮设置标签和表达式。
要为“字符串输入启用”按钮设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    值
    一个写连接。分配最多可支持 82 个字符(字节)的标签。当操作员按下
    Enter
    键时,应用会将字母数字字符串写入标签的数据源。
    如果未分配值连接,则在运行时,操作员按下按钮时不会打开弹出窗口。
    Enter
    一个写连接。可为该连接分配标签。该连接仅接受值 0 和 1。连接决定注册的
    Enter
    键的按下时长。对 Enter 键握手使用该连接。
    Enter 键握手
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接会使用
    计时
    选项卡中指定的
    握手复位类型
    选项复位 Enter 连接。如果想在数据源数值变化时复位 Enter 连接,则为
    Enter
    键握手使用该连接。
    如果分配一个表达式,则当表达式值符合
    握手复位类型
    选项的条件时,应用会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal