示例:使用“字符串输入启用”按钮

在本示例中,
字符串输入启用
按钮控制标记上印出的地址。按下此按钮将调用键盘或输入面板(取决于字符串弹出设置),操作员可以使用该键盘或面板输入新标记地址。
创建“字符串输入启用”按钮。,将输入字符数更改为 22,并将标题设为“设置地址”。
将字符串标签分配到值连接。当操作员按下按钮时,会弹出键盘或输入面板,操作员可以输入新地址。输入的值将成为值连接的值。数据源记录值的变化,标记打印机现在开始打印该新地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal