字符串弹出键盘在运行时的工作方式

对于“登录”对话框
当操作员在字符串弹出键盘中输入字符串,并按下
Enter
键时:
  • 在
    用户
    或
    密码
    框输入字符串。
  • 弹出窗口将关闭。
对于字符串输入启用按钮
当操作员在字符串弹出键盘中输入字符串,并按下
Enter
键时:
  • 如果为“字符串输入启用”按钮配置了填充字符(
    常规
    选项卡),而且操作员输入的字符少于输入字符的最大数目,则会在操作员输入的字符串之后放置填充字符。
    • 空格的十六进制值是 20。
    • 零的十六进制值是 30。
    • FF 字符的十六进制数是 FF。
    • 空字符的十六进制值是 0。
      如果输入字符数少于值连接的标签长度,则剩余空格将使用空字符填充。
  • 将字符串写入值连接。第一个字符位于连接地址第一个字的高位字节中,第二个字符位于第一个字的低位字节中,以此类推。
  • 弹出窗口将关闭。
  • 如果为字符串输入启用按钮设置了 Enter 键握手,则会将
    Enter
    连接置为 1,且握手定时器开始计时。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal