“字符串输入启用”按钮在运行时的工作方式

当操作员按下
字符串输入启用
按钮,就会打开字符串弹出键盘或输入面板。操作员在弹出窗口中键入数字字母字符串,按下
Enter
键。字符串将发送到数据源处的值连接。
如果运行应用程序的计算机的屏幕过小,则弹出窗口不会打开:
  • 如果终端的分辨率低于 236x208 像素,就不会打开字符串弹出键盘。
  • 如果终端的分辨率低于 236x44 像素,就不会打开字符串弹出输入面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal