使用字符串弹出键盘

要在运行时输入字符串值,操作员必须通过按下字符串输入启用按钮打开字符串弹出键盘。当操作员在运行时按下
登录
对话框中的
用户
和
密码
按钮或
更改密码
对话框中的
旧密码
、
新密码
和
确认密码
按钮时,键盘也会打开。
如果操作员通过按下
字符串输入启用
按钮打开弹出键盘,则键盘接受的字符数将取决于对该按钮的设置方式。
键盘打开后,图形画面中的其他任何对象均不接受输入。
要使用字符串弹出键盘
  1. 按下弹出窗口中的按钮,或使用外部键盘或小键盘的按键在弹出输入面板中输入字符串。
  2. 按下
    Enter
    键 (Enter symbol)。
    小贴士:
    • 如果图形画面在操作员在字符串弹出键盘中按下 Enter 键前已远程更改,弹出窗口会关闭,而不写出数据。
    • 如果计算机的分辨率低于 236(宽)x 208(高)像素,则无法打开字符串弹出键盘。
    • 要在运行时要使用字符串弹出字符输入代替字符串弹出键盘,请从“工具”菜单中选择“选项 > 字符串弹出”。然后单击字符串弹出字符输入单选按钮。
    • 如果字符串输入启用按钮的掩码输入面板选项置为 True,字符串弹出字符输入的输入面板将显示 # 字符代替输入的字符。
    • 如果通过“更改密码”或“登录”对话框“密码”按钮调用,字符串弹出字符输入的输入面板会显示 # 字符代替输入的字符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal