字符串弹出输入面板的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关字符串弹出输入面板的错误消息记录到诊断中。这些是常见原因,但由于存在各种可能的应用程序,此处未提及的其他情形也可能导致错误消息。
值连接的字符串太长
如果字符串弹出窗口输入面板配置为允许输入的字符数大于值连接标签长度(为字符串输入启用按钮使用“输入字符数”选项),当操作员按下 Enter 按钮时:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • 弹出窗口保持打开,仍用红色显示无效值。
  • 如果设置了 Enter 键握手,Enter 连接不会设为 1,握手计时器不会开始计时。
  • 应用程序会记录一条错误。
Enter 键握手有效
如果操作员按下
Enter
按钮时之前弹出窗口条目的 Enter 键握手定时仍在计时中:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • Enter 连接保持设置为 1,握手计时器继续计时。
  • 应用程序会记录一条错误。
终端分辨率太低
如果终端分辨率太低,不能显示字符串弹出窗口输入面板,应用会记录错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal