外部键盘或小键盘上的键

除了
SHF
和
CAP
按钮,可以使用外部键盘或小键盘上的按键(如果有等效的按键)替代字符串弹出键盘的按钮。
  • Shift
    按下
    SHF
    按钮将单个字符转换成大写。
  • Tab 和 Shift-Tab
    按下
    TAB
    或
    SHF-TAB
    按钮将焦点移至另一按钮。按下
    TAB
    下移和左移输入焦点,按下
    SHF-TAB
    右移并上移输入焦点。
  • F1
    按下
    F1
    激活获得焦点的按钮。
  • Caps
    按下
    CAP
    按钮将多个字符转换成大写。
  • 插入/替换
    按
    INS/OVR
    按钮或外部键盘上的
    插入
    键在插入和替换模式之前切换。
  • 向左箭头
    按下外部键盘上的
    <<
    按钮或向左箭头键将光标移至左侧
  • 向右箭头
    按下外部键盘上的
    >>
    按钮或向右箭头键将光标移至右侧。
  • Escape
    要关闭弹出窗口,而不将字符串写入
    登录
    对话框或值连接,请按下:
    • ESC
      按钮
    • 外部键盘或小键盘上的
      Esc
      键
  • 清除
    按下外部键盘上的
    CLR
    按钮或
    删除
    键清空输入面板。
  • Backspace
    按下 Backspace symbol 删除光标左侧的字符。按住该按钮可删除多个字符。
  • Enter
    按下外部键盘或小键盘上 Enter symbol 键将字符串写入“登录”对话框或值连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal