字符串弹出键盘的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关字符串弹出键盘的错误消息记录到诊断中。这些是常见原因,但由于存在各种可能的应用程序,此处未提及的其他情形也可能导致错误消息。
值连接的字符串太长
如果字符串弹出键盘配置为允许输入的字符数大于值连接标签长度(为字符串输入启用按钮使用
输入字符数
选项),当操作员按下
Enter
按钮时:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • 弹出窗口保持打开,仍用红色显示无效值。
  • 如果设置了 Enter 键握手,Enter 连接不会设为 1,握手计时器不会开始计时。
  • 应用程序会记录一条错误。
Enter 键握手有效
如果操作员按下
Enter
按钮时之前弹出窗口条目的 Enter 键握手定时仍在计时中:
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • Enter 连接保持设置为 1,握手计时器继续计时。
  • 应用程序会记录一条错误。
终端分辨率太低
如果终端分辨率太低,不能显示字符串弹出键盘,应用会记录错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal