CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件的配置

将 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件配置为:
  • 从不启动新记录文件
  • 经过一段时间后启动新记录文件
  • 在指定时间启动新记录文件
  • 自动删除旧数据记录文件
  • 配置在记录文件中存储所收集数据的方式
小贴士:
  • CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件在 Windows 桌面和
    PanelView Plus CE
    平台上的功能相同。
  • PanelView Plus
    终端上
    FileLocation
    属性的值以
    \Storage Card\
    或
    \Storage Card2\
    开头。
    PanelView Plus 7
    或
    PanelView Plus 6
    终端上
    FileLocation
    属性的值以
    \My Documents\
    或
    \Storage Card2\
    开头。
  • 使用
    PanelView Plus CE
    终端时,从 CSV 文件进行数据访问不会像 Windows 桌面平台一样快。对于超过 1,000 行的 CSV 文件,这一点会很明显。
  • 由于软盘驱动器的读写访问速度较慢,因此不建议使用软盘驱动器来通过此 ActiveX 控件存储或读取 CSV 文件。建议使用硬盘驱动器或闪存。
  • 测试运行时性能,以确保能够及时执行文件访问操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal