Web 浏览器 ActiveX 控件

Web 浏览器 ActiveX 控件使系统可以显示 HMI 应用程序中的 Web 页面。
重要提示:
只能在具有扩展功能的
MobileView
终端、
PanelView Plus 7 Performance
终端或
PanelView Plus 6
终端上运行 Web 浏览器 ActiveX 控件,因为 Web 浏览器 ActiveX 控件使用的
Internet Explorer
仅适用于具有扩展功能的
MobileView
终端、
PanelView Plus 7
Performance 终端或
PanelView Plus 6
终端。
在
PanelView Plus 7 Performance
B 系列终端上,Web 浏览器 ActiveX 控件变为按钮,单击该按钮可打开
Microsoft
Edge
中的指定 URL。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal