自定义字符串弹出键盘 ActiveX 控件

自定义字符串弹出键盘 ActiveX 控件使系统可针对
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端上运行的特定应用程序,向操作员提供自定义的键盘。
可使用自定义字符串弹出键盘 ActiveX 控件:
  • 配置不同语言的键盘,例如中文、韩语、日语、法语等
  • 指定多个按键集以配置自定义弹出键盘的操作
  • 在 HMI 应用程序中使用通过弹出键盘创建的用户条目
  • 指定从弹出键盘返回的字符串的长度
  • 控制操作员何时可以使用弹出键盘
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal