FunctionKey ActiveX 控件

FunctionKey ActiveX 控件使系统能够在无法使用终端小键盘时(例如终端安装在防爆面板中),通过标签将功能键键击操作发送到键盘缓冲区。
可使用 FunctionKey ActiveX 控件:
  • 将 Fx 功能键发送到 Windows 台式计算机以及
    MobileView
    、
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    终端上的键盘缓冲区
  • 将 Kx 功能键发送到
    MobileView
    、
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    终端上的键盘缓冲区
  • 对标签连接进行去抖动,确保每次 FunctionKey ActiveX 控件触发时都仅发送一个功能键
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal