SBCP ActiveX 控件

SBCP(设置位光标点)ActiveX 控件会将整数值映射到 100 个标签中的一个标签上。100 个开关量标签相互排斥,在任意给定时间,都只有一个标签可以置一 (1)。
可使用 SBCP ActiveX 控件:
  • 根据索引标签的值将 100 个标签中的一个置一 (1),创建基于状态的动画序列来表现机器操作。
  • 运行时在应用程序控制下启用和禁用控件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal