ResetPassword ActiveX 控件

ResetPassword ActiveX 控件允许所有用户在系统中修改任何其他用户的密码。该控件旨在允许具有管理角色的人员重置用户的密码。
可使用 ResetPassword ActiveX 控件:
  • 指定目标用户帐户名称
  • 指定新密码和确认密码
  • 报告密码重置操作的结果
ResetPassword ActiveX 控件仅在
MobileView
、
PanelView Plus 7
和
PanelView Plus 6
终端上可用。
小贴士:
  • ResetPassword ActiveX 控件不会验证当前用户是否具有修改其他用户密码的权限。应用 ResetPassword ActiveX 控件时,为安全起见,仅限授权用户进行访问。
  • 应将 ResetPassword ActiveX 控件应用于使用用户安全来限制访问的弹出画面中。
  • HMI 设计人员必须为操作员提供字符串条目对象,以指定用户帐户名称、密码和确认密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal