ChartEx ActiveX 控件

此 ActiveX 控件使用 Logix 控制器中的用户自定义数据类型 (UDT) 功能创建数据结构。控件使用两种 UDT(即 Chart 和 DataSeries)包含用于在运行时渲染图表的数据和数据集。
重要提示:
  • 请勿更改 UDT 成员名称。建议使用默认命名约定,以简化故障处理过程。更改 UDT 成员名称后,控件将无法在运行时绘制数据。
  • 由于使用了 UDT,此控件在运行时的画面加载时间可能较慢。
此控件最多支持参照一个固定数据系列绘制八个数据序列。可在多个应用中使用控件。例如,用控件可参照已知值绘制当前过程变量和另一过程的变量。
此控件在 Windows 桌面、MobileView、PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上的功能相同。
在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上使用此控件时:
  • 仅支持具有实线和虚线样式的笔。其他任何样式都将显示为虚线。
  • 不支持渐变样式的斜上和斜下阴影方向。
Chart ActiveX 控件按图表指定数据点连接类型,而 ChartEx ActiveX 控件按绘笔指定数据点连接类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal