EmailSender ActiveX 控件

EmailSender ActiveX 控件使系统可以通过外部 SMTP 服务器发送电子邮件。
可使用 EmailSender ActiveX 控件:
  • 发送包含字符串的电子邮件
  • 发送包含附件的电子邮件
  • 发送主体包含在文本文件中的电子邮件
  • 发送至单独的收件人、抄送和密件抄送列表
  • 自定义发件人
  • 自定义主题
  • 自定义签名
    小贴士:
    每个画面只应使用一个 EmailSender ActiveX 控件。建议每个应用程序只有一个 EmailSender ActiveX 控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal