Program Launcher ActiveX 控件

Program Launcher ActiveX 控件使系统可以从
FactoryTalk View ME
应用程序中启动第三方应用程序。
可使用 Program Launcher ActiveX 控件:
  • 使用可选的命令参数启动指定的应用程序实例
  • 控制已启动应用程序的焦点,并将所需应用程序置于受应用程序控制的前台
  • 关闭使用该控件启动的特定应用程序
小贴士:
为确保使用 ME Program Launcher 启动
Microsoft®
Edge™
时的一致性,建议您在
Edge
中关闭
启动增强
和
在 Edge 关闭时继续运行后台扩展和应用
,并在
FactoryTalk View Studio
中将 LaunchEnable 和 NewInstance 参数设置为 1。有关更多信息,请参见知识库文档 ID: QA78619 - FactoryTalk View Studio Machine Edition:ME Program Launcher 启动 Microsoft Edge 时不一致。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal