TerminalInfo ActiveX 控件

TerminalInfo ActiveX 控件允许 HMI 应用程序读取以下
PanelView Plus 7
和
PanelView Plus 6
硬件属性并将值写入标签:
  • CPU 温度
  • 逻辑板温度
  • 显示温度
  • 电池电压
  • CPU 负载
  • 内存负载
  • 内存 (BinFS) 抖动
  • 设备名称
  • 内部 NIC IP 地址
  • 内部 NIC 子网掩码
  • 内部 NIC 网关地址
  • 内部 NIC Mac ID
  • 外部 NIC IP 地址
  • 外部 NIC 子网掩码
  • 外部 NIC 网关地址
  • 外部 NIC Mac ID
TerminalInfo ActiveX 控件还可用于读取个人计算机的特定信息,例如 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal