IPInfo ActiveX 控件

IPInfo ActiveX 控件使系统可以读取托管的
PanelView Plus
终端的 TCPIP 设置以及个人计算机的特定信息。
可使用 IPInfo ActiveX 控件读取:
  • 终端或个人计算机 IP 地址(字符串)
  • 各个终端或个人计算机 IP 地址八位字节(单独值)
  • 终端子网掩码地址(字符串)
  • 各个终端子网掩码地址八位字节(单独值)
  • 终端网关地址(字符串)
  • 各个终端网关地址八位字节(单独值)
  • 终端 MAC ID(字符串)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal