DataStorePlus ActiveX 控件

DataStorePlus ActiveX 控件类似于 RSView32 和 SE 数据记录模型,并且包含以下高级功能:
  • 指定创建新文件和删除旧文件的时间
  • 自定义 CSV 或 TXT 文件的标题
  • 根据指定的时间间隔定期进行记录
  • 使用 UTC 或系统日期和时间信息为每条记录自动标记日期和时间
  • 当文件达到指定的大小时覆盖最旧的数据
  • 仅记录已分配连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal