MacroTen ActiveX 控件

系统可以通过 MacroTen ActiveX 控件读取十个模拟量值,并将这些值写入十个已分配的标签。输入值,即“读取”连接,可以是常量、标签、标签占位符“{#1}”,也可以是使用标签和标签占位符生成的表达式。
触发后,MacroTen ActiveX 控件会将每个“读取”连接的值写入对应的“写入”连接。例如,
Read01
写入
Write01
,
Read02
写入
Write02
,...,
Read10
写入
Write10
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal