将 ActiveX 控件添加到图形画面

可能需要将 ActiveX 控件添加到图形画面中。
要将 ActiveX 控件添加到图形画面
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中选择
    对象 > ActiveX 控件
    ,或从工具箱中拖动 ActiveX Control。
  2. 在图形画面中,拖动 ActiveX 工具可绘制所需对象大小的矩形。
  3. 在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中,选择要添加的对象然后单击
    确定
    。
    对象将置于画面中。根据第三方实现该对象的方式,其大小可能与所绘制矩形的大小不同。
  4. 要指定对象的属性,并为其连接分配标签或表达式,请执行以下操作之一:
    • 右键单击该对象,然后选择
      属性
      打开对象的
      属性
      对话框。
      根据第三方实现该对象的方式,可能没有
      属性
      对话框。如果
      属性
      菜单项不可用,请使用下一种方法。
    • 右键单击对象,然后选择
      属性面板
      。
  5. 在
    属性
    对话框或
    属性面板
    的
    属性
    选项卡中,指定对象的属性。
  6. (可选)在
    通用
    选项卡中设置属性。
  7. 在
    连接
    选项卡中,为对象的连接分配标签或表达式。
  8. 单击
    确定
    关闭
    属性
    对话框,或单击
    关闭
    关闭
    属性面板
    。
小贴士:
  • 如果安装的 ActiveX 控件没有显示在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中,该对象可能没有注册。使用
    插入 ActiveX 控件
    对话框注册控件后才能将其添加到图形画面。
  • 如需为 ActiveX 控件定义属性,可双击对象打开其
    属性
    对话框或右键单击对象,选择
    属性面板
    来进行更改。
  • 可在
    动画
    对话框中给对象分配标签或表达式,将可视性动画跟 ActiveX 控件关联。
  • 配置显卡使之显示 256 色以上的颜色,以确保 ActiveX 控件的颜色显示与其原始的一样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal