数据项

在连接到数据服务器后,使用
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端监控数据项或标签的状态。此外,也可读取或写入它们的值。
要向
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中添加数据项,请创建一个新组,或者将数据项添加到现有组中。如果需要监控大量的数据项,请从逗号分隔值 (CSV) 或 XML 文件中导入这些数据项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal