从设备读取数据

从设备读取数据可直接显示设备中的数据项值,而不是本地缓存中的数据项值。
重要提示:
不能为特定数据项或数据组设置设备读取,该设置会影响
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中显示的所有数据。设备读取是默认设置。
要从设备读取数据
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择任何数据项。
  2. 选择
    数据
    >
    设备读取
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal