导入数据项

无需逐个添加数据项,只需将这些数据项从数据服务器、PLC 或 HMI 服务器导出,然后再将这些数据项从逗号分隔值 (.csv) 或 XML 文件导入。
导入的数据项自动处于激活状态。
要导入数据项
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中添加新组,或选择要将数据项添加到的组。
  2. 选择
    数据
    ,然后选择
    导入条目
    。
  3. 在
    打开
    对话框中,从
    文件类型
    列表中选择想要导入的文件类型。
  4. 浏览要导入的文件,然后选择它。
  5. 选择
    打开
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal