高级

如何打开“高级”?
在“数据”菜单中,选择
添加条目
,打开
添加条目
对话框。单击
高级
按钮。
提醒事项:
运行 HMI 仿真模式时无法添加数据项。
高级
用于创建要添加至组的条目的数组。
重要提示:
数组创建完成后,无法修改其设置。在
高级
中添加数据项后,若要对它们进行编辑,可逐个编辑各个数据项,或从组中将数据项移除,然后在
高级
中再次添加。
设置
描述
数据类型
选择待监视值的数据类型。如果不确定数据类型,可选择
纯数据类型
。
活动
要显示有关数据项的信息(如在服务器上对状态或值的更改),请选择
活动
复选框。要阻止有关数据项的信息在
FactoryTalk Live Data Test Client
中显示,请清除
活动
复选框。
条目 ID
使用语法 (topic.data1[%d]) 键入要加载的数据项的地址。
示例:一维数组
若要在
PLC-5
的 N7: 地址加载 100 个数据项,请键入 N7:%d。在“最小”和“最大”框中指定地址范围。要创建多维数组,最多可额外添加两个 %d 占位符。
示例:三维数组
要从
FactoryTalk Linx
使用数据项三维数组加载数据,请键入
TOPIC%d%d.DATA%d
。此操作可能会返回
TOPIC1000.DATA0
和
TOPIC1011.DATA1 . . . TOPIC20099.DATA80
等数据。
数组维数
数组的维数会自动选择,取决于添加到
条目 ID
中的 %d 占位符数量。不支持加载超过三维的数据项。
最小
输入数组每维开始值。例如,在上面所示三维数组中,开始值是 100、0 和 0。
最大
输入数组每维结束值。例如,在上面所示三维数组中,结束值是 200、99 和 80。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal