向数据组添加数据项

添加条目
用于向
FactoryTalk Live Data Test Client
中当前显示的组添加一个或多个数据项。
小贴士:
组内的所有数据项必须来自同一类型的数据服务器。例如,可以对来自各种
RSLinx Classic
主题或各种
FactoryTalk View
HMI 服务器的数据项进行分组。不允许对来自 OPC 服务器和
FactoryTalk
服务器的数据项进行分组。
向数据组添加条目
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中选择
    数据
    >
    添加条目
    。
  2. 在左下窗格中展开数据服务器,直至显示
    OPC
    主题、PLC 注册表或
    FactoryTalk
    数据项地址。
  3. 选择数据项地址,或在
    条目 ID
    中输入完全合格的
    OPC
    地址。
  4. 将条目添加至
    要添加的条目
    窗格:
    • 要添加单个数据项,可在右侧窗格中选择数据项,然后选择
      ->
      。
    • 要添加选定分支中的所有数据项,可选择
      添加分支
      。
  5. (可选)选择
    数据类型
    ,请求服务器以指定格式发回数据。
  6. 选择
    活动
    设置:
    • 选中
      - 数据项值已按组更新速率更新一次。
    • 未选中
      - 数据项值不会更新。
  7. (可选)选择
    高级
    ,可向最多三个维度的数组中添加多个相同类型的条目。
  8. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal