查看数据项属性

由于
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中的水平空间有限,并非所有数据项属性均可见。使用
条目属性
查看与数据项关联的所有属性。
小贴士:
当查看条目属性时,括号内的数目就是数据项的内部标识符。5000 以下的数字由
OPC
Foundation 定义。5000 以上的数字由供应商定义。
要查看数据项属性
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择数据项。
  2. 在工具栏上选择
    条目属性
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal