异步写入数据项

异步写入操作是由数据服务器处理完成的。当请求执行异步写入操作时,客户端还会请求服务器在操作完成时通知客户端。这样可确保应用程序达到最佳性能。
要异步写入数据项
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择要异步写入的数据项。
  2. 右键单击所选数据项,然后选择
    写入条目 > 异步写入
    。
  3. (可选)在
    写入条目
    中,从
    DataType
    列表中选择数据项的数据类型。
  4. 在
    值
    中,输入数据项的值。确保此值符合数据项的数据类型。
  5. 如果选择了多个数据项,可选择
    下一个条目
    来更改下一个数据项的值。
  6. 选择
    确定
    ,将值写入数据服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal