复制条目 ID

使用
复制条目 ID
功能可将所选数据条目(一个或多个)的 ID 复制到 Windows 剪贴板。根据需要将复制的条目粘贴到其他文件中。
复制条目 ID
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择所需的数据条目。
    小贴士:
    使用 Shift+单击或 Ctrl+单击可选择多个数据条目。
  2. 右键单击所选数据条目,然后选择
    复制条目 ID
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal