条目属性

如何打开“条目属性”?
  • 监控数据时,选择一个数据项,然后选择
    FactoryTalk Live Data Test Client
    工具栏上的
    条目属性
    按钮。
  • 添加条目时,请在
    添加条目
    对话框中,选择一个条目,然后选择
    条目属性
    按钮。
由于
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端的横向空间有限,因此可能无法一次性查看数据项的所有属性。
条目属性
提供有关在
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中选择的数据项的详细信息。
当查看条目属性时,括号内的数目就是数据项的内部标识符。5000 以下的数字由 OPC Foundation 定义。5000 以上的数字由供应商定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal