从缓存读取数据

从缓存读取数据可显示本地缓存中的数据项值,而不是设备的数据项值。
重要提示:
不能为特定数据项或数据组设置设备读取,该设置会影响
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中显示的所有数据。
要从缓存读取数据
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择任何数据项。
  2. 选择
    数据
    >
    设备读取
    。
    复选标记消失,指示正在从缓存读取数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal