FactoryTalk Live Data 测试客户端帮助

如何打开
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端?
转到
Rockwell Software > FactoryTalk Live Data 测试客户端
。
使用
FactoryTalk® Live Data Test Client
测试
FactoryTalk
系统的通信网络。
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端读取和写入以下内容中的数据项:
  • FactoryTalk
    数据服务器,如
    FactoryTalk Linx
    或
    FactoryTalk View SE
  • 符合
    OPC
    -DA 2.0 标准的数据服务器,包括
    RSLinx Classic
    和第三方
    OPC
    DA 服务器
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端可单独监控每个数据项,也可以作为自定义组的一部分加以监控。激活、取消激活或更改数据项和组的读取和写入操作,验证它们的值是否通过网络正确传输。
通过将组设置为在 HMI 仿真模式下运行,模拟 HMI 系统生成的网络流量。
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端自动从一组数据项切换到下一组,模拟操作员频繁更改图形画面的过程。
保存
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端配置以在未来测试中重新使用数据项和组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal