添加数组

可向当前组添加由数据项构成的数组,以监视
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端中多个数组元素的状态和值。
要添加数组
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中选择
    数据
    >
    添加条目
    。
  2. 在
    添加条目
    中,选择
    高级
    。
  3. 在
    数据类型
    中,选择待监视值的数据类型。如果不确定数据类型,可选择
    默认
    。
  4. 选择
    活动
    设置:
    • 选中
      - 数据项值已按组更新速率更新一次。
    • 未选中
      - 数据项值不会更新。
      此设置在数组创建完成后无法更改。若要更改数组的
      活动
      设置,可单独编辑数组中的每个数据项,或从组中移除数组然后再次添加。
  5. 在
    条目 ID
    中,使用
    object.data1[%d]
    语法输入要添加的数据项的地址。
    数组的维数会自动选择,取决于添加到
    条目 ID
    框的
    [%d]
    占位符的数量。不支持加载超过三维的数据项。
    对于数组,可以使用“L##”限定符在测试客户端中检索并显示数组中的多个元素。更多信息请参阅
    FactoryTalk Linx
    中的限定符
    。
  6. 在
    最小
    框中,输入每个数组维度的起始值。
  7. 在
    最大
    框中,输入每个数组维度的结束值。
  8. 选择
    确定
    ,将数组添加至
    要添加的条目
    窗格。
  9. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal