写入条目

如何打开“写入条目”?
  1. 选择要写入的数据项。
  2. 右键单击该条目并选择
    写入条目
    。
  3. 选择
    同步写入
    或
    异步写入
    。
使用
写入条目
写入所选数据项的值。
设置
描述
条目 ID
所选数据项的列表。
数据类型
选中此复选框以选择支持写入的数据类型。此条目随即出现在
写入数据类型
列中。
值
以数据类型支持的格式输入新值。此值随即出现在
写入值
列中。确保此值符合数据类型要求。
下一个条目
如果选择了多个条目,请选择
下一个条目
按钮来更改下一个数据项的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal