禁用数据项

禁用数据项可停止通过服务器更新其值。
重要提示:
组状态会覆盖为其数据项设置的状态。要设置个别数据项的监控状态,请先将组状态设置为激活状态。然后将数据项设置为激活或未激活状态。
要禁用数据项
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择要禁用的数据项。
  2. 右键单击所选数据项,然后选择
    条目激活状态 > 设置为未激活状态
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal