同步读取数据项

请求同步读取操作时,
OPC
客户端会等待操作完成,然后再与客户端进行进一步交互。这样可保证显示数据源的最新数据项,但效率可能较低。
要同步读取数据项
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择要同步读取的数据项。
  2. 右键单击所选数据项,然后选择
    读取条目 > 同步读取
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal