添加条目

如何打开“添加条目”?
  • 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    数据
    菜单上,单击
    添加条目
    。
添加条目
可标识在
FactoryTalk Live Data Test Client
中监控的条目。
添加条目
可用于执行以下操作:
  • 将一个或多个条目添加到组
  • 将整个分支的条目添加到组
  • 将整个数组的条目添加到组
    小贴士:
    若要添加 CSV 或 XML 文件中的大量的数据项,可使用
    导入条目
    。
设置
描述
条目 ID
在服务器中显示的数据项的名称。从对话框底部的数据服务器树中选择
条目 ID
,或在此框中键入数据项完全合格的
OPC
地址。
最大长度为 260 个字符。
条目属性
查看选定条目的详细属性信息。当查看条目属性时,括号内的数目就是数据项的内部标识符。5000 以下的数字由
OPC
Foundation 定义。5000 以上的数字由供应商定义。
数据类型
为服务器发回的数据请求特定的格式。
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端不一定以所选格式显示数据,因为客户端会从服务器给出的各种格式解析数据类型。
如果数据类型无效(例如,单个条目上维数大于 1 的数组,它的规范数据类型是 VT_I2),服务器将返回错误且不会添加该数据项。服务器也有可能返回与所请求的数据类型不同的规范数据类型。服务器将添加该条目并进行适当的转换以用请求的格式发送数据。
如果不确定数据类型,可选择
默认
。
Active
要显示有关数据项的信息(如在服务器上对状态或值的更改),请选择
活动
复选框。要阻止有关数据项的信息在
FactoryTalk Live Data Test Client
中显示,请清除
活动
复选框。对于数组,该设置不可编辑。
数据服务器树窗格
显示所连接数据服务器的目录树。展开树可查看
OPC
主题、PLC 注册表或包含待监控数据的
FactoryTalk
数据项地址。
数据项窗格
在数据服务器树窗格中选定的数据项地址下显示可用标签。
OPC UA 服务器的某些数据结构包括具有其他子标签的标签。这些标签显示在一个名为
<tagname>.@UA_Folder
的文件夹下。
- >
按钮
将选定数据项添加至组中。
要添加的条目
窗格
显示要添加至组中的选定条目。
添加分支
添加分支
用于将选定数据项地址中的所有条目(左下方窗格中)添加至
要添加的条目
窗格。
高级
高级
用于创建待监视条目的数组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal