异步读取数据项

异步读取操作是由数据服务器处理完成的。请求异步读取时,客户端还会请求服务器在操作完成时通知客户端。这样可确保应用程序达到最佳性能。
要异步读取数据项
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,选择要异步读取的数据项。
  2. 右键单击所选数据项,然后选择
    读取条目 > 异步读取
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal