创建项目

创建
FactoryTalk Optix
项目和项目的应用程序逻辑。向项目中添加包含图形对象和动态链接的内容,这样在运行时能够显示这些对象的值来可视化您的系统。
使用事件、报警和报表来执行、显示和记录系统的变化。在对项目进行更改时添加版本控制,以便您可以回退到项目的之前版本。
为项目分配角色并创建安全身份验证。向项目中添加不同的位置和语言,以影响在运行时显示的内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal