版本控制

通过提交、推送和拉取更改来创建项目或 Optix 模板版本。

本节包含以下内容:

  • 受支持的版本控制提供商、存储库和同步状态消息。
  • 版本控制设置、用户标识和远程项目列表更新。
  • 查看详细信息、拉取更改、拉取预览、提交更改和推送更改。
  • 版本历史记录、已提交的更改审阅、更改比较以及将项目还原到某次提交。
您可以在
FactoryTalk Optix Studio
中使用以下版本控制解决方案:
受支持的版本控制提供商
提供商
云
本地
Azure® DevOps
复选标记图标
Bitbucket™
复选标记图标
GitHub®
复选标记图标
GitLab®
复选标记图标
复选标记图标
小贴士: 可以使用版本控制提供商支持的 CLI 和 GUI 工具在外部对项目进行版本控制。
可以使用本地或远程存储库来还原先前版本并放弃不想实施的更改。从远程存储库中,可以查看和接受其他用户所做的更改,或者拉取由其他用户推送的更改并在拉取预览编辑器中查看并实施这些更改,然后推送您的更改。
FactoryTalk Optix Studio
在状态栏中显示更新后的同步消息,以指示:
  • 没有可用的远程存储库。
  • 有远程更改可供拉取。
  • 有本地更改可供推送。
  • 有本地和远程更改可供推送和拉取。
  • 项目已同步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal