数据库
使用数据库对象来定义项目中嵌入的数据库或者外部数据库。
本节包含以下内容:
- 嵌入式、ODBC 和 Influx 数据库类型
- 创建数据库和配置表
- 显示和导出数据库表数据
- SQL 查询、支持的子句和用例
- 从数据库读取和向数据库写入的对象
- 存储并转发
数据库类型
FactoryTalk Optix Studio
支持以下数据库类型。对象 | 说明 |
|---|---|
嵌入式数据库 | 一个对象,表示在运行时位于项目内部的 SQLite 数据库。通常使用嵌入式数据库对象来管理为 FTOptixApplication 中的其他对象提供支持的数据。嵌入式数据库没有读/写限制。
小贴士:
嵌入式数据库最多支持 2000 个表列。
有关更多信息,请参见: |
ODBC 数据库 | 一个对象,表示开放数据库互连 (Open Database Connectivity, ODBC) 协议支持的本地或远程数据库。可以使用 ODBC 查询或填充远程数据库,该远程数据库使用其他包含项目数据的系统进行维护。 根据外部数据库的访问管理策略,外部数据库可能具有读/写限制。 有关更多信息,请参见: |
Influx 数据库 | 一个表示远程 Influx 数据库的对象,对时间系列数据特别有用。在有限的情况下,可以使用 SQL 来查询或填充远程数据库,该远程数据库使用其他包含项目数据的系统进行维护。
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio 解析器只能将部分 SQL 命令转换为 InfluxQL(Influx 查询语言)。请参见Influx 数据库限制。根据外部数据库的访问管理策略,外部数据库可能具有读/写限制。 有关更多信息,请参见创建远程 Influx 数据库。 |
提供反馈